Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel pilote utiliser sous Vijeo Designer V6.x pour réaliser un transfert d'application vers un HMISTUxxx via le cordon BMXXCAUSB018H ?

Le transfert d'application depuis Vijeo Designer vers un HMISTUxxx via le cordon USB BMXXCAUSB018H nécessite l'installation d'un pilote Windows. Ce pilote est le même que celui utilisé par le cordon XBTZG935.
Il est disponible sur le CD-ROM de Vijeo Designer.

Le cordon BMXXCAUSB018H se raccorde au port USB Mini-B du terminal HMISTU (port repéré USB2).

Procédure d’installation : 

 Etape  Action
 1  Insérer le CD-ROM d’installation de Vijeo Designer dans le lecteur de CDROM.
 La fenêtre d’installation de Vijeo Designer s’ouvre automatiquement.
 Dans le cas inverse, à partir du menu Démarrer de Windows, cliquer sur
 Exécuter puis saisisser X:\install.exe (où X est le nom de votre lecteur de CDROM).
 2  Dans le menu Installer, sélectionner Pilote USB.
 3  Choisisser le pilote à installer à partir de la fenêtre qui s’affiche. Pour le câble BMXXCAUSBH018
 USB, sélectionner Installer le pilote USB pour....
 4  Une fenêtre contextuelle s’affiche pour vous informer que l’installation du pilote a réussi.
 5  Brancher le câble USB sur l’ordinateur. Windows détecte automatiquement le câble et indique
 que le périphérique est désormais prêt à fonctionner.

Le terminal HMISTU apparait dans le gestionnaire de périphérique de Windows sous le nom XBTZG935/USBB dans la rubrique Contôleur de bus USB (comme le cordon XBTZG935).

Illustration : Pilote installé et terminal HMI branché au PC

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?