Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Hors tension, quelle est la durée de protection du contenu de la mémoire Ram du contrôleur M238 ?

Le contrôleur M238 dispose de 2 batteries de secours :
  • 1 batterie de secours interne incorporée (rechargeable)
  • 1 batterie de secours externe (non rechargeable)
En cas de coupure de courant, ces deux batteries de secours protègent l'horloge interne, les données système ainsi que les valeurs des variables associées à l'application SoMachine. La durée de protection est de :
  • 3 jours sans batterie externe (M238 sous tension au préalable pendant 24h),
  • jusqu' à 1 an avec une batterie externe.
Batterie de secours interne :
  • Utilisation : en cas de coupure de courant transitoire ou pendant le remplacement de la batterie de secours externe, cette batterie protège les données.
  • Durée de la protection : 3 jours
  • Fonctions de contrôle de la batterie : Aucune
  • Rechargeable : 22 heures pour atteindre la pleine charge
  • Remplaçable : Non
 Batterie de secours externe :
  • Type de batterie de secours : Lithium/Chlorure de thionyle.
  • Référence : TSXPLP01 (TSXPLP101 pour un lot de 10).
  • Utilisation : avec une batterie de secours externe, la durée du stockage des données est supérieure à celle offerte par la batterie de secours interne.
  • Durée de la protection : jusqu’à 1 an avec la batterie de secours recommandée.
  • Fonctions de contrôle de la batterie : le niveau de charge de la batterie de secours externe peut être controlée 
    - grâce à un voyant situé sur la face avant de l’automate,
    - en programmant la fonction GetBatteryLevel dans l'application (voir Modicon M238 Logic Controller, Fonctions système et variables, Guide de la bibliothèque M238 PLCSystem),
    - en lisant la variable système PLC_R.i_wBatteryStatus (voir Modicon M238 Logic Controller, Fonctions système et variables, Guide de la bibliothèque M238 PLCSystem).
  • Rechargeable : Non
Remarques :
  • Pour la plupart des applications, la batterie de secours interne est suffisante. Cependant, si certaines applications nécessitent une protection des données longue durée, l’utilisation d’une batterie de secours externe permet d’étendre la durée de protection.
  • L'application de démarrage est stockée en mémoire Flash et chargée en Ram à la mise sous tension.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?