Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment supprimer le message ' Echec d'ouverture de connexion vers l'équipement ' émis par un terminal Magelis programmé par SoMachine (et Vijeo Designer) ?

Le contexte est le suivant :
  • Un terminal Magelis programmé avec Vijeo Designer est raccordé à un contrôleur programmé avec SoMachine,
  • Le terminal affiche le message ' Echec d'ouverture de connexion vers l'équipement'.



L'une des causes possibles est une incohérence entre le nom du noeud de l'équipement dans Vijeo Designer et dans SoMachine.



Si le nom est différent alors soit faire reconnaitre le contrôleur par la gateway, soit changer manuellement le nom du noeud dans SoMachine.

Solution 1 : Changer le nom déclaré pour le contrôleur dans Vijeo Designer.

Dans SoMachine :
  • Parcourir le réseau pour faire reconnaitre le contrôleur par la Gateway,
  • Via le menu Créer faire Générer tout.
    Lors de la génération, SoMachine remet à jour le nom du noeud déclaré dans Vijeo Designer.
  • Recharger le projet dans l'afficheur.

Solution 2 : Changement manuel du nom du contrôleur dans SoMachine pour le rendre cohérant avec celui déclaré dans Vijeo Designer.
  • Dans Vijeo Designer, copier le nom du noeud au niveau du gestionnaire d'entrées / sorties,
  • Sous SoMachine modifier le nom de l'appareil,
  • Recharger l'appli dans le contrôleur.


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?