Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Le module alimentation doit-il être pris en compte dans le nombre d'emplacements utilisés sur un rack M340 ?

Non.
Le nombre d'emplacements caractérisant un rack M340 correspond au nombre d'emplacements disponibles pour tous les modules hormis le module d'alimentation et le module d'extension de rack BMXXBE1000.
Par exemple, le rack 8 emplacements BMXXBP0800 permet le montage :
  • de l'alimentation BMXCPSxxxx,
  • du module processeur,
  • de 7 modules d'E/S et métiers,
  • du module d'extension de rack BMXXBE1000 dans le cas d'une configuration multirack.
Illustration :


Remarque :
Ce principe est différent de celui appliqué à la gamme Premium. En effet l'alimentation nécessite de déduire 1 ou 2 (selon le format de l'alimentation) emplacements disponibles sur le rack pour les autres modules (processeur, modules d'E/S, etc...).
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?