Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment réinitialiser l'automate Twido ?

A l'aide du panneau de commande disponible sous TwidoSuite et en mode connecté :
  • Passer l'automate en STOP en cliquant sur le bouton .
  • Initialiser l'automate en cliquant sur le bouton .
Illustration : Touche Init sur le panneau de commande.


Remarques :
L'automate Twido ne dispose pas de bouton Reset en façade. Par contre si le Twido est muni d'un afficheur (TWDXCPODC ou TWDXCPODM) alors il devient possible de faire un reset à partir de celui-ci.
Lorsque l'automate est initialisé :
  • L'application n'est pas exécutée.
  • Les entrées de l'automate sont mises à jour.
  • Les valeurs des données sont initialisées.
  • Les sorties ne sont pas mises à jour lorsque l'automate est en cours d'initialisation. 
Voir également :
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?