Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les cartes mémoires PCMCIA de type SRAM compatibles avec les automates Premium TSX 57 sous PL7 ?

Toutes les cartes mémoires mémoires PCMCIA de type SRAM figurant dans le tableau ci-dessous sont compatibles avec les automates Premium TSX 57 sous PL7.
Ce tableau mentionne les anciennes références avec leurs équivalences actuellement commercialisées. Il mentionne également comment doit être déclarée la carte dans le logiciel PL7.


Remarques :
  • Lors du remplacement d'une carte par une carte de taille équivalente, il suffit de recharger l'application sans modifier la configuration PL7. Par exemple, le remplacement de la carte TSXMRP032P par la carte TSXMRPP128K n'entraine pas de modification dans l'application PL7.
     
  • Lors du remplacement d'une carte par une carte de taille plus élevée (généralement suite à la modification du programme), il est obligatoire de modifier la taille de la carte mémoire dans la configuration PL7 avant de recharger l'application dans l'automate. Par exemple, le remplacement de la carte TSXMRP064P (64 Kmots) par la TSXMRPC448K (128Kmots) nécessite de sélectionner une carte 128 Kmots dans la configuration de PL7.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?