Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'installer un relais RM35BA en aval d'un démarreur (ATS) ou d'un variateur (ATV) ?


Les relais RM35BA ne sont pas prévus pour une utilisation en sortie de démarreur ou de variateur de vitesse
:
 
  • les variateurs ou démarreurs peuvent générer une tension de sortie variable, laquelle peut être en dessous de la tension minimum acceptée par le RM35BA,
  • la fréquence de sortie variable du variateur est incompatible avec la fréquence de 50hz, seule prise en compte par le module RMB35BA.
 
Il est néanmoins à noter que les fonctions réalisées par le RM35BA sont généralement intégrées dans les démarreurs et les variateurs Schneider Electric.

Pour mémoire :
 
Le relais de mesure et de contrôle RM35BA10 permet la commande et la surveillance des pompes tri et monophasées. Il contrôle :
  • L’ordre des phases L1, L2 et L3,
  • L’absence d’une ou plusieurs phases,
  • La sous-intensité pour la protection contre les marches à sec,
  • La surintensité pour la protection contre les surcharges.
Ce relais de contrôle accepte différentes valeurs de tensions nominales :
  • 208… 480 V en mode triphasé,
  • 230 V en mode monophasé.
Il est auto-alimenté et mesure en valeur efficace vraie.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?