Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les dimensions des feuilles de protection des terminaux de dialogue d’exploitation Advanced Panels Magelis ?

Les dimensions des feuilles de protection sont les suivantes :
 
Référence Dimensions (mm)
XBTZG61 126 x 99.9
XBTZG62 131.4 x 159.4
XBTZG64 166 x 210
XBTZG65 205 x 255
XBTZG66 231 x 298
MPCYK50SPAKIT 236.7 x 312.7

Voir également : Quelles sont les spécifications et conseils d'utilisation des feuilles de protection pour terminal Magelis XBTGT / XBTGK / XBTGTW ?

Remarque : l'instruction de service de ces produits est disponible en fichier attaché.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?