Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence de la carte Backup des automates Micro TSX3721 et TSX3722 ?

Il convient de prendre la carte TSXMFPB096K pour les automates TSX3721 et TSX3722 actuellement commercialisés.

Attention : Le choix de la carte backup est fonction de SV (Software Version) de l'automate :
  • Si le SV < 5.1 alors prendre une carte mémoire TSXMFPBAK032P.
  • Si le SV >= 5.1 (cas des produits actuellement commercialisés) alors la carte mémoire TSXMFPB096K convient.
Pour les installations existantes, il convient donc de vérifier le SV de l'automate afin de determiner la carte backup compatible. 

Remarque :
Les références complètes des TSX3721 et TSX3722 sont TSX3721001, TSX3721101, TSX3722001 et TSX3722101.

Voir également : Comment connaitre la version de l'OS chargé dans l'automate Micro ou Premium PL7 ?
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?