Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

SoMachine V3.1 : Comment mettre à jour le firmware du contrôleur logique Modicon M258 ?

Il est possible de mettre à jour le firmware du contrôleur logique Modicon M258 via une clé USB.
Attention : les étapes ci-dessous font références à la version installée de SoMachine V3.1.

1ère étape : Copie du firmware sur la clé USB 

Pour cela :
  • Depuis le PC sur lequel est installé SoMachine, pointer sur le répertoire contenant le firmware, par exemple C:\Program Files\Schneider Electric\SoMachine\Firmware\M258\V2.0.30.6.
  • Copier sur la racine de la clé USB le contenu du répertoire correspondant de la version du firmware.
Illustration : Explorateur Windows pointant sur le firmware V2.0.30.6 



2ème étape : Transfère du contenu de la clé USB vers le M258

La marche à suivre est la suivante : 

La nouvelle version du firmware du contrôleur est lisible depuis SoMachine (Programme > MyController) en mode connecté comme illustré ci-dessous.

Illustration : Lecture de la version du Firmware dans le contrôleur : Version de système cible = 2.0.30.6


Remarque :
Avant de procéder à cette opération, il est conseillé de lire l'aide en ligne de SoMachine à la rubrique Mise à niveau du micrologiciel Modicon M258 Logic Controller.

Voir également : FA145997 : SoMachine V3.1 : Comment comparer la version du firmware du contrôleur logique M258 à celle de l'application SoMachine ?
 

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?