Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les cartes mémoires PCMCIA de type SRAM compatibles avec les automates Micro TSX3721 et TSX3722 ?

Toutes les cartes mémoires mémoires PCMCIA de type SRAM figurant dans le tableau ci-dessous sont compatibles avec les automates Micro TSX3721( TSX3721001, TSX3721101) et TSX3722.(TSX3722001, TSX3722101).
 
Ancienne référence Référence actuelle
Taille
Application
Taille Stockage données Déclaration
dans PL7
 TSXMRP032P  TSXMRPP128K   32Kmots  -  32 Kmots 
 TSXMRP232P  TSXMRPP384K  32Kmots  128Kmots   32 Kmots 
 TSXMRP064P  TSXMRPP224K  64Kmots  -  64 Kmots 
 TSXMRP264P  TSXMRPP384K  64Kmots  128Kmots  64 Kmots 
 TSXMRP0128P  TSXMRPC448K  128Kmots  - 128 Kmots
 TSXMRP2128P  TSXMRPC768K  128Kmots  128Kmots 128 Kmots

Ce tableau mentionne les anciennes références avec leurs équivalences actuelles. Il mentionne également comment doit être déclarée la carte dans le logiciel PL7.

Remarques :
  • Lors du remplacement d'une carte par une carte de taille équivavente, il suffit de recharger l'application sans modifier la configuration PL7. Par exemple le remplacement de la carte TSXMRP032P par la carte TSXMRPP128K n'entraine pas de modification dans l'application PL7.
     
  • Lors du remplacement d'une carte par une carte de taille plus élevée (généralement suite à la modification du programme), il est obligatoire de modifier la taille de la carte mémoire dans la configuration PL7 avant de recharger l'application dans l'automate. Par exemple le remplacement de la carte TSXMRP064P (64 Kmots) par la TSXMRPC448K (128Kmots) nécessite de sélectionner une carte 128 Kmots dans la configuration de PL7.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?