Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Existe-t-il un PDO ATV312 qui soit modifiable pour permettre un pilotage facilité d'un variateur ATV312 par un automate Twido via CanOpen ?


Ce dossier indique la procédure d'utilisation d'un PDO qui soit modifiable afin de pouvoir piloter sans contrainte un variateur ATV312 par un automate Twido via CanOpen.

Modifiable signifie qu'il est possible d'ajouter des paramètres à lire ou à écrire dans le variateur ATV312 à partir d'une liste prédéfinie, la souplesse d'utilisation s'en trouve alors décuplée.

En effet, les versions du logiciel TwidoSuite antérieures à V3.5 ne permettait l'utilisation que d'un PDO figé, donc peu utilisable.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?