Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment paramétrer une fréquence supérieur à 50HZ pour les ATV12-312-61-71 ?


Le paramètre "Grande vitesse" ou "HSP" du menu " Réglages" ou "SET" des variateurs ATV12-ATV312-ATV32-ATV61 et ATV71 est réglé à 50 Hz ou 60 Hz en réglage usine. Ces deux dernières valeurs sont celles du paramètre "bFr", lequel doit être renseigné à partir de la plaque moteur.   

Le paramètre  "Grande vitesse"  ou "HSP" est borné par deux seuils :
  • "Petite vitesse" ou "LSP" du menu " Réglages" ou "SET"; réglé à 0 en réglage usine, ce paramètre peut être augmenté jusqu'à la valeur de "HSP",
  • "Fréquence maxi" ou "tFr" du menu "Contrôle moteur " ou " drC".
Le seuil haut du paramètre tFr  est différent suivant les variateurs :
  • 600 Hz pour les variateurs ATV32,
  • 500 Hz pour les variateurs ATV312,
  • 400 Hz pour les ATV12,     
  • 500 Hz pour les ATV61-ATV71 de calibre > 37 kW ou de référence ATV61xxxY - 71xxxY et jusqu'à 1600 Hz pour les variateurs de calibre inférieur à 37 kw.
Pour information, deux extraits du guide de mise en service des variateurs ATV12, lesquels traitent des paramètres LSP, HSP et TFR.


 


 


 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?