Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les conséquences pour les NG125LMA et C60LMA lorsque le courant nominal est > ou égal à 1.5 fois le calibre nominal ?

Les disjoncteurs LMA sont des protections contre les surintensités (Magnétique) et n'ont pas de protection thermique, c'est pour cette raison qu'ils doivent être protégés par des relais thermiques de calibre 1,5 In.

S'il n'y a pas de relai thermique et qu'ils sont traversés par un courant sup à 1,5 In, ils se détérioreront comme des cables sous-dimensionés.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?