Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment basculer un écran d'un terminal programmé sous Vijeo Designer depuis l'automate ?

Le changement d'écran à partir de l'automate est possible en exploitant la variable système _CurPanelID de Vijeo Designer.

  • Configuration de Vijeo Designer : 

    Il faut déclarer une variable externe dans la propriété Lire depuis de la variable.
    Cette variable correspond à un mot double de l'automate devant déclencher le changemenent d'écran.







     
  • Dans l'application automate :
    Le mot double définit ci-dessus doit contenir le numéro ID de l'écran à afficher. Le terminal lit ce mot puis change d'écran.
    Pour que l'automatisme puisse connaitre l'écran actuellement affiché sur le terminal, il suffit de déclarer une variable externe dans la propriété Ecrire depuis la variable. 
     
Remarque : Il est également possible d'effectuer un changement d'écran par l'automatisme via la fonction Numéro de la page à traiter de la table de dialogue de Vijeo Designer.

Voir également  : Aide en ligne de Vijeo Designer § 20.1
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?