Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser les C60, C120 et C60HDC pour des tensions comprises entre 19V et 26V courant continu pour la charge et décharge des batteries ?

Oui, les offres C60 et C120 sont bien compatibles avec les applications 24V CC (pas de problème sur la plage 19 - 26V CC).
Il n'y a pas de changement en thermique, par contre un coefficient pour le magnétique sera à appliquer. 
Les informations sont disponibles à la page A81 du guide technique 2009 et en fichier attaché.

Pour le C60H-DC,  il est destiné aux tensions plus importantes 250V CC par pôle, de plus comme le C60H-DC il est polarisé, il n'est donc pas compatible avec les applications de charge et décharge des batteries.
Pas de courant inverse sur le C60H-DC car il y a des risques importants d incendie.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?