Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment raccorder les modules analogiques BMXART0414 et BMXART0814 à l'aide des cordons BMXFCW301S et BMXFCW501S ?

Les cordons BMXFCW301S (3m) et BMXFCW501S (5m) sont utilisés avec les modules analogiques BMXART0414 (1 connecteur) et BMXART0814 (2 connecteurs).
Ces cordons sont equipés d'un connecteur 40 broches à une extrémité, les fils étant libres à l'autre. Chaque cordon posséde 20 fils de 0.34mm².

La correspondance entre les bornes des modules BMXART0414 / BMXART0814 et les fils des cordons BMXFCW301S / BMXFCW501S est la suivante :




Le brochage des modules analogiques BMXART0414 et BMXART0814 est le suivant :



 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?