Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment utiliser la fonction comptage rapide HSCSimple sous SoMachine ?

Voici une démarche simple permettant d'utiliser la fonction comptage rapide HSCSimple.

Sélection du type de comptage : 
  • Double-cliquer sur HSC dans les fonctions intégrées.

Sélection du type de comptage :
  • Sélectionner le numéro de voie HSC à configurer.
  • Sélectionner le type de compteur Simple.

Configuration des paramètres et du mode de comptage :
  • Saisir le nom de la variable.
    Le nom de la variable par défaut est HSC0x (0 indique qu'il s'agit d'une ressource du contrôleur, x correspond au numéro de la voie).
  • Choisir le mode de comptage Mono-utilisation.
  • Saisir la valeur prédéfinie du compteur.
  • Saisir la valeur de filtrage de l'entrée A de l'horloge.

Programmation :
  • Choisir le bloc HSCSimple - simple comptage d'impulsion.



     
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?