Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment configurer une macro COMM de lecture de N mots sous TwidoSuite ?

TwidoSuite dispose de macros COMM permettant d'émettre des requêtes de communication via les ports de communication du Twido.
6 fonctions sont utilisables :

  • C_RD1B : Lecture d'un bit
  • C_WR1B : Ecriture d'un bit
     
  • C_RD1W : Lecture d'un mot
  • C_WR1W : Ecriture d'un mot
     
  • C_RDNW : Lecture de N mots
  • C_WRNW : Ecriture de N mots

La fonction C_RDNW permet l'envoi d'une requête de lecture de N mots.
La syntaxe de cette fonction est la suivante : 

        C_RDNW paramètre0 paramètre1

  • paramètre0 : numéro d'instance de la macro (0 pour COMM 0, 1 pour COMM 1, etc...)
  • paramètre1 : nombre de mots N à lire dans l'esclave.
Remarques :
  • L'adresse de l'esclave est renseignée dans la configuration de la macro COMM.
  • L'adresse du 1er mot à lire dans l'esclave est renseignée dans le mot symbolisé C_RDNW_ADDR1_0
  • Les mots lus dans l'esclave sont stockés dans le maître à partir du mot symbolisé C_RDNW_VAL1_0
  • Le code requête utilisé par la fonction C_RDNW est le code Modbus 03 : Lecture de N mots.
  • Plusieurs fonctions peuvent être configurées dans une même Macro COMM.
Exemple :
L'exemple suivant propose de lire 2 mots dans l'esclave @1 à l'aide d'une Macro COMM et de la fonction C_RDNW.

Maître   Esclave @1
C_RDNW_VAL1_0
%MW37
<-- %MW100
%MW38 <-- %MW101

Configuration du port de comm :



Configuration de la macro :

Se positionner dans l'onglet Programmer > Configuer > Configurer les données > Objets avancés > Macros Comm

Définir les objets comme suit :

  • Cocher la case Conf. de la première macro Comm non utilsée.
  • Sélectionner le réseau utilisé par cette macro Comm (Modbus - Port 1, Modbus - Port 2, Ethernet)
  • Attribuer une adresse de début à la fonction C_RDNW.
    Cette adresse correspond au premier mot de la table d'échange réservée pour la Macro Comm.
    (elle correspond au premier mot de la table d'échange de l'instruction ECHx).
    Le nombre de mots de cette table est indiqué dans la colonne Nombre de mots.
    La fonction C_RDNW nécessite N+7 mots (avec N : nombre de mots à lire dans l'esclave).
  • Cocher la case Symboles de la fonction C_RDNW.


Programmation :

L'adresse du 1er mot à lire dans l'esclave doit être renseignée dans le mot symbolisé C_RDNW_ADDR1_0 -->  %MW33:=100
Les mots lus dans l'esclave sont stockés dans le maître à partir du mot symbolisé C_RDNW_VAL1_0
La macro se lance par la commande C_RDNW 0 2

Programmation en Ladder :



Table d'animation de l'automate Maître :



GEST2 : nombre de requêtes avec erreur (MSG2.E=1)

GEST3 : valeur de %MW64 lors du dernier passage à 1 de MSG2.E

Table d'animation de l'automate esclave :


Ce programme reste un exemple dont le but est uniquement d'illustrer cette Faq.
Il est disponible en pièce jointe.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?