Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est il possible de décomposer l'interrupteur dédié levage et manutention de référence XCKMR?


Non, le XCKMR n'est pas décomposable.

Néanmoins, il existe trois pièces de rechange :
  • tige métallique constituant la croix : référence XCRZ03 , section carré de 6mm de côté, longueur de 200mm
  • tige métallique constituant la croix mais avec repère de couleur rouge sur un côté : référence XCRZ03R , dimensions identiques à la précédente,
  • presse étoupe plastique ISO M20 référence DE9PEM20010.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?