Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les caractéristiques des manipulateurs analogiques de diamètre 22 de référence XDAL ?



Le manipulateur analogique de référence XDALxxxxx  délivre, par direction, un signal tension dont la valeur dépend de l'angle de déplacement du levier de manoeuvre.

La description est la suivante :





Trois manoeuvres de levier sont possibles :

 



 
Les schémas de branchement sont différents suivant le type de manipulateur (1 axe ou 2 axes)
 

 
 
Les signaux tension analogiques sont les suivants :
 



 
Les références complètes de ce manipulateur sont détaillées dans le fichier suivant :
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?