Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de convertir une valeur saisie sur un terminal Magelis programmé sous Vijeo Designer de la même manière qu'avec un terminal programmé sous XBTL1000 ou Vijeo Designer Lite ?

La conversion de valeur dans XBTL1000 ou Vijeo Designer Lite est réalisée avec la formule y=ax+b.
x est la variable automate.
y est la saisie sur l'XBT.
Sous Vijeo Designer la conversion d'une valeur ne se présente pas sous cette forme.

Vijeo Designer propose, dans les propriétés de la variable, une mise à l'échelle dans laquelle le concepteur indique 4 paramètres (Min. brut, Max.Brut, Min. échelonné, Max. échelonné).
Cette fonction est valable en lecture ou en écriture.

Illustration :





 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?