Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment émettre une requête d'écriture ou de lecture de N mots à partir d'un Twido TWDLCAE40DRF ou TWDLCDE40DRF via le port Ethernet ?

L'émission d'une requête depuis le port Ethernet intégré est réalisée avec l'instruction EXCH3 de TwidoSuite (ou TwidoSoft).
La démarche est identique à celle utilisée pour émettre une requête Modbus d'écriture ou de lecture de N mots décrite dans les deux Faqs suivantes :

Il faut simplement renseigner dans l'octet de poid fort de l'index 2 de la table d'échange, non pas l'adresse de l'esclave, mais l'index du dispositif distant figurant dans la configuration du port Ethernet de l'application.

Illustration :
Fenêtre de configuration du port Ethernet sous TwidoSuite.


 
Remarque :
Au port Ethernet intégré du Twido sont associés l'instruction EXCH3, le bloc fonction %MSG3 et le mot système %SW65 (avec des codes d'erreurs adaptés au réseau Ethernet).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?