Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que signifie la terminaison "460" d'une référence de variateur ATV61HxxxN4460 ou ATV71HxxxN4460?


La terminaison "460" des variateurs de référence ATV61HxxxN4460 ou ATV71HxxxN4460 signifie que la fréquence de sortie de ces variateurs peut être configurée entre 0 et 1600 Hz. 

En effet, la fréquence de sortie des variateurs ATV61HxxxN4 et ATV71HxxxN4 est maintenant bridée à 599Hz.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?