Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est l'impact d'un retour aux réglages usine d'un variateur ATV de référence ATV32

 

Le variateur ATV32 intègre deux fonctions supplémentaires en plus de la fonction entraînement telle qu’habituellement dévolue aux variateurs de vitesse :
 

  • une fonction ATV Logic analogue au relais programmable Zelio, elle est capable de traiter une dizaine de séquences à partir des entrées/ sorties TOR et analogiques du produit, à partir des valeurs de l’entrainement (fréquence de sortie, intensité, etc.) et aussi à partir des variables de communication.

 

  • Une fonction sécurité certifiée SIL2 au sens de la IEC62061 ou PL au sens de la 13849-1 .
 

 Il est intéressant de vérifier l'impact du retour aux réglages usine pour ces fonctions entraînement, ATV Logic et sécurité.
 

Impact du retour réglages usine sur la configuration entraînement

==> les menus :

  • réglages,
  • contrôle moteur,
  • entrées / sorties,
  • commande,
  • fonctions d'appli ,
  • blocs fonction,
sont forcés en réglage usine.

Le menu Communication reste en l'état.

Impact du retour réglages usine sur la fonction sécurité

==> aucun impact, cette fonction sécurité n'est pas altérée.

Impact du retour réglages usine sur la fonction ATV-Logic

Le programme ATV-Logic n'est pas impacté, par contre, tous les liens existant entre les variables de ce programme et les variables définies dans les menus entraînement ainsi les menus entrées/sorties, blocs fonction sont re-positionnés dans leur valeur d'origine, le programme ATV-Logic est alors inutilisable.

Conclusion


Avant de réaliser un retour aux réglages usine, il est nécessaire de s'assurer s'il existe un programme ATV-Logic et dans l'affirmative, vérifier et noter  tous les liens pouvant exister entre le programme ATV-Logic et les variables "entraînement" de façon à pouvoir les ré-écrire complètement à l'issue de cette opération de retour réglage usine.

SoMove est alors indispensable pour visualiser le programme et tous les liens associés.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?