Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment lancer l'éxécution du programme ATV-LOGIC d'un variateur ATV32

 
Il est possible de lancer l'éxécution d'un programme ATV – LOGIC de différentes façons :
  • par SoMove,
  • via le terminal intégré.
Exécution du programme via le terminal intégré (ou pocket)

Menu CONF ==> FULL ==> FBM ==> FbCd = Strt (Start)



 
Exécution du programme via SoMove

L'utilisation du logiciel SoMove permet deux différents types de lancement de l'éxécution du programme ATV – LOGIC :
 
  • par la commande Exécuter,
  • par une entrée TOR ou un bit de communication exemple LI6.

 

 
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?