Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de programmer des fonctions horaires, calendaires mais aussi des temporisations dans ATV32 ATVlogic?

 

En plus de la fonction entraînement telle qu’habituellement dévolue aux variateurs de vitesse, le variateur ATV32 intègre deux fonctions supplémentaires :

  • une fonction sécurité certifiée SIL2 au sens de la IEC62061 ou PL au sens de la 13849-1, la question ne concerne pas cette fonction,
     

  • une fonction ATV Logic analogue au relais programmable Zelio, capable de traiter une dizaine de séquences à partir des entrées/ sorties TOR et analogiques du produit, à partir des valeurs de l’entrainement (fréquence de sortie, intensité, etc.) et à partir des variables de communication.

La fonction ATV Logic ne comporte pas d'instruction de type horaire ou calendaire comme en dispose le relais programmable Zelio.
 


 


Il ne dispose que d'un langage de type FBD comprenant les instructions basiques de logique programmée.
 


 

Il est néanmoins possible de créer des compteurs temps du fait de l'existence de bits système pouvant battre la milli-seconde.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?