Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel cordon permet la prise en compte par le Twido des paramètres de communication configurés sur son port terminal lors du raccordement d'un terminal Magelis ?

Pour adopter les paramètres de communication indiqués dans la configuration de l'application TwidoSuite, il convient d'utiliser le cordon TWDXCARJ030.
Ce cordon porte la broche /DPT au 0V
.

L'état du signal /DPT de la prise Mini DIN du port terminal du Twido détermine les paramètres de communication de ce port :
  • Signal /DPT en l'air : 
    Les paramètres de communication du port 1 sont figés à 19200 bauds, 8 bits, 1 bit de stop, sans parité, protocole Modbus RTU, adresse esclave 1.
     
  • Signal /DPT relié au 0V :
     La configuration du port 1 définie dans l'application TwidoSuite est prise en compte par le Twido.
Le cordon XBTZ9780 connecté au port 1 laisse le signal /DPT en l'air.
Par conséquent le raccordement d'un équipement Modbus (tel qu'un terminal Magelis XBTGT/GK, HMISTO/HMISTU, XBTN/R/RT) au port terminal du Twido via ce cordon impose les paramètres de communication indiqués ci-dessus.

Voir également :
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?