Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel cordon permet de raccorder un terminal XBTP à la prise RJ45 d'un port Modbus RS485 de l'automate M340 ?

Le cordon XBTZ938 permet de raccorder un terminal XBTP à la prise RJ45 d'un port Modbus RS485 de l'automate M340.

Il est équipé d'une prise RJ45 à une extrémité (coté M340) et d'une prise SUB-D25 à l'autre extrémité (coté XBTP).
Il mesure 2,5m.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?