Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Qu'est-il possible de monter en boutonnerie, disjoncteur GV2P et interrupteur-sectionneur Vario sur un coffret ATV31 IP55


Seule la gamme variateur Altivar ATV31 est accessible sous forme de coffret IP55
 
Les coffrets référencés  ATV31CxxM2 et  ATV31CxxN4 sont livrés sans boutonnerie et sans potentiomètre.


Ces coffrets seront commercialisés par Schneider Electric tant qu'il n'en existera pas une version en ATV312.

 
Les références de coffrets ATV31Cxx est détaillée dans le dossier suivant : Références coffrets ATV31Cxx IP55

Ce dossier propose les protections et la boutonnerie Harmony pouvant s'adapter sur ce type de coffret.
 
Protections


Pour la protection magnétique, deux cas sont possibles :
 
  • s'il existe déjà à l'extérieur du coffret un disjoncteur pouvant assurer cette fonction, un interrupteur-sectionneur Vario devrait suffire,
  • sinon, il sera nécessaire d'inclure un disjoncteur de type GV2Pxx.

Choix d'un interrupteur sectionneur Vario
 
 
 
Choix d'un disjoncteur


 
Attention
S'il existe des difficultés d'approvisionnement sur les poignées GV2AP02 (ces poignées devraient disparaître), GVAPB65S ou GVAPR65S, il sera nécessaire d'appeler chorus au 0825 012 999 qui pourra alors débloquer la vente de ce produit.

Ci-joint quelques configurations avec la nomenclature associée :
 


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?