Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Y a t'il une contre-indication pour piloter un variateur en marche avant et marche arriere en permanence?


Un variateur de vitesse peut alimenter en permanence un moteur en marche arrière et en marche avant sans aucune contrainte de durée.

La limitation n'est pas issue du variateur mais plutôt :
 
  • du moteur, celui-ci est soumis à rude épreuve, il est nécessaire de procéder à l'autoréglage (les caractériqtiques de la plaque moteur sont écrites dans le variateur ), les intensités seront alors optimisés, le moteur chauffera moins,
     
  • de la mécanique, celle-ci doit être réversible et être conçu pour ce type d'utilisation, se renseigner alors auprès du concepteur de la machine. 
    Il pourra également être nécessaire d'atténuer les changements de direction de la mécanique en augmentant les rampes d'accélération et de décélération.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?