Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment s'identifier lorsque des niveaux de sécurité sont assignés dans une application Vijeo Designer ?

Dans une application Vijeo Designer, un objet comme par exemple un commutateur, peut être configuré avec un niveau de sécurité afin de restreindre son accès.
L'utilisateur doit alors être identifié pour accéder à cette objet.

Voici deux solutions permettant à l'utilisateur de s'identifier.
La première permet d'accéder à l'écran de connexion système via un commutateur placé sur un écran.
L'écran de connexion système permet à l'utilisateur de s'identifier.
La deuxième permet d'accéder à l'écran de connexion système directement par appui sur l'objet protégé par un niveau de sécurité.

Partie commune aux deux solutions :
Un groupe de sécurité et un utilisateur sont déclarés dans l'application.
Dans cet exemple, deux groupes de sécurité sont créés avec un utilisateur par groupe.




L'objet à protéger est dans cet exemple un commutateur nommé Commutateur01.
La propriété Niveau de sécurité (dans les paramètres avancés) de cet objet doit contenir un groupe de sécurité, ici 1:GroupeSecurity01.





1ère solution : Accès à l'écran de connexion système via un commutateur placé sur un écran.

L'écran dispose du commutateur, comme par exemple  ,permettant l'accès à l'écran de connexion.
L'opération à l'appui est  Système > Ecran de connexion



Lors du Runtime, l'appui sur ce commutateur provoquera l'ouverture de l'écran de connexion.
L'utilisateur doit :

  • saisir son nom, ici n1 car cet utilisateur fait parti du groupe de sécurité GroupeSecurity01,
  • saisir le mot de passe,
  • appuyer sur l'icone Cadenas,
  • appuyer sur l'icone Retour (l'icone avec une flèche).




2ème solution : Accès à l'écran de connexion système directement par appui sur l'objet protégé par un niveau de sécurité.
Pour accéder directement à l'écran de connexion système il suffit de configurer le comportement de l'objet protégé.
Pour cela la propriété Comportement de l'objet protégé, dans Sécurité de la cible, doit être configurée sur Ecran de connexion système.
Ce comportement sera commun à chaque objet protégé de l'application.




Lors du Runtime, l'appui sur ce commutateur provoquera l'ouverture de l'écran de connexion.

Remarque :
Il est possible de changer l'apparence des objets protégés en modifiant la propriété Sécurité de la cible > Comportement de l'objet protégé > Affichage. 4 choix sont disponibles : Normal, Verrouiller l'icône, Griser et Invisible.
Ce comportement sera commun à chaque objet protégé de l'application.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?