Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment câbler un transformateur ABT7 double enroulement


Un transformateur double enroulement ABT7 permet d'obtenir deux tensions de sortie différentes suivant la position de 4 cavaliers de J1 à J4 :
  • deux alimentations différentes de 24VDC, 0,83A,
  • une alimentation de 24VDC, 1,66A,
  • une alimentation de 48VDC, 0,83A.
Le schéma joint permet de comprendre l'obtention de ces différentes tensions.


Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?