Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est l'altitude d'utilisation des contacteurs de la gamme TESYSD de référence LC1D ?


Voici les précautions à respecter en cas d'utilisation en montagne ou en altitude des contacteurs TESYSD de référence LC1D :
 
  • jusqu'à 3000 m ==> pas de déclassement,
  • à 3500 m  ==>  la tension d'emploi doit être de 0,9 Ue et le courant d'emploi de 0,92 Ie,
  • à 4000 m  ==> la tension d'emploi doit être de 0,8 Ue et le courant d'emploi de 0,9 Ie,
  • à 4500 m ==> la tension d'emploi doit être de 0,7 Ue et le courant d'emploi de 0,88 Ie.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?