Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment partager un groupe d'alarme entre plusieurs cibles d'un même projet Vijeo Designer ?

Depuis Vijeo Designer V6.0, il est possible de partager des groupes d'alarmes entre plusieurs cibles d'un même projet.

Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en place plusieurs paramètres.
Pour l'explication suivante, la cible 1 sera la cible possédant les groupes d'alarmes et la cible 2 celle sur laquelle on souhaite les récupérer.
Pour créer des catégories distantes, il faut tout d'abord :

  •  Activer le partage des données sur les cibles.
  •  Activer le partage pour le groupe d'alarmes ou d'événements sur la cible 1.

L'étape suivante consiste à créer une catégorie distante sur la cible 2 et d'y ajouter les groupes d'alarmes de la cible 1.
Pour créer une catégorie distante :

  • Cliquer à droite sur le noeud Alarmes et événements et sélectionner Nouvelle catégorie distante pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de catégorie distante.
  • Dans la boîte de dialogue Paramètres de catégorie distante, définir les paramètres de catégorie distante.
  • Ajouter les groupes d'alarmes de la cible 1 que vous souhaitez partager.

Les points clés de la catégorie distante sont :

  • Prise en charge des opérations de résumé d'alarme distantes.
  • Prise en charge des scripts d'alarme distante.
  • Horodatages selon la cible serveur.
  • Enregistrer les noms d'utilisateur pour les actions d'alarme.
Attention : les actions créées sur la cible serveur ne s'exécuteront pas sur la cible client.

Remarque :
pour plus de détails voir l'aide en ligne de Vijeo Designer V6.0 section 16.3.1 Groupes d'alarmes et d'événements.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?