Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est ce que Schneider Electric commercialise des alimentations -24 +24Vcc ?


Non, Schneider ne commercialise pas d'alimentation pouvant fournir une tension  -24 +24Vcc.

Il est néanmoins possible d'en réaliser une à partir de deux alimentations de type ABL8xx 24VCC isolées galvaniquement .

Il suffira alors de connecter ces alimentations en série pour effectivement réaliser une tension de +48VDC mais si le point millieu est connecté au 0V, les deux tensions -24VDC et + 24VDC seront alors accessibles;

Le câblage proposé est le suivant :









 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?