Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi certains détecteurs ont-ils 2 IP (indice de protection)?


Certains détecteurs comme le détecteur de référence XUB0BPSNL2 peuvent être utilisés dans deux environnements différents et il est important de spécifier ces deux environnements même si, à priori, l'indice IP67 assure la protection prévue par l'indice IP65 :
  •  IP65 : protège contre les jets d'eau à la lance dans toutes les directions ==> environnement agroalimentaire,
  •  IP67 protège contre les effets de l'immersion temporaire ==> environnement marin.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?