Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la procédure à suivre pour faire un Upload ou Download avec PC Soft ?

SoMove est un logiciel sur PC qui gère tous les variateurs de vitesse ; ATV12, ATV32, ATV312, ATV61, ATV71, ATV600, ATV900, ATV212 ainsi que les variateurs Motion LXM32 et LXM28.

PCSoft est le logiciel antérieur à SoMove qui gérait seulement un variateur de vitesse ATV212 ou ATV21 via un PC.

Il permet entre autre d'en configurer les différents paramètres, de les charger dans le variateur, de les tester via une fonction surveillance et aussi de les sauvegarder dans un fichier.

Pour pouvoir charger et décharger les paramètres du variateur à partir du PC équipé de PCSoft, il est nécessaire  :

  • de disposer du cordon série USB côté PC et RJ45 côté variateur et de référence TCSMCNAM3M002P,
  • que le port série déclaré par le logiciel PCSOft soit celui effectif du PC.

Vérification du port com 

Si lors de la tentative de connexion entre le PC et le variateur, le message  "le port série à utiliser n'est pas accessible" s'affiche il sera alors opportun de vérifier :
 

  • quel est le port com déclaré dans PCSoft ==> aller dans Fichier, puis dans Configuration port RS-232C,
 

 
 
  • noter le port choisi par PCSoft,
     

 
 
  • lancer le" panneau de configuration" Windows du PC et choisir respectivement les onglets "Système" , "Matériel" puis "Gestionnaire de périphérique",
  • vérifier si le variateur est bien reconnu par le gestionnaire de périphérique et que le numéro de port com utilisé soit identique à celui du logiciel PCSoft,
  • s'il ne l'est pas, configurer le numéro de port série obtenu à partir du pop-up "Configuration port RS232" avec celui défini par le gestionnaire de périphérique de windows,
  • il suffira ensuite d'utiliser les fonction "Upload paramètres" et "Download paramètres" du menu  " Paramètres ".
     
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?