Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment connaître par programme l'état des équipements du service Ethernet Global Data sur un Premium Unity ?

Le service Global Data du Premium fourni pour chaque équipement un bit permettant de savoir si les données de l'équipement ont été actualisées.
Sous Unity Pro ces informations sont accessibles en utilisant la variable IODDT.
L'IODDT à utiliser est fonction du type de coupleur Ethernet supportant le service Global Data :

  • utiliser le type T_COM_ETYX103 pour les coupleurs TSXETY4103 et TSXETY5103,
  • utiliser le type T_COM_ETYX103 pour les coupleurs ETYPORT intégrés aux UC TSXP571634M, TSXP2634M et TSXETY3634M,
  • utiliser le type T_COM_ETHCOPRO pour le coupleur intégré aux UC TSXP574634M, TSXP5634M et TSXP6634M.
Le bit associé à un équipement (VALID_GD_X) à l'état 1 signifie que les données de l'équipement ont été actualisées lors de la dernière scrutation du service Global Data.
Ce bit à l'état 0 signifie que le service Global Data n'a pas eu de réponse lors de la dernière scrutation.
L'équipement est absent ou en défaut.
Le rafraichissement de ce bit est implicite (objet à échange implicite).

Exemple :
Déclaration de la variable "Glob" du type T_COM_ETYX103.
L'application peut tester la variable Glob.VALID_GD_1 pour connaître l'état de l'équipement 1.



Voir également : Comment adresser (localiser) les variables IODDT ?
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?