Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment modifier la langue utilisée par l'afficheur (pocket) d'un ATV61 ou d'un ATV71 ?


Il est aisé de modifier la langue à partir du terminal de référence VW3A1101 (pocket) utilisé pour configurer les variateurs ATV61 ou ATV71, il est nécesaire de :

- se positionner dans le menu GENERAL en appuyant sur la touche ESC du HMI du variateur,
- choisir le menu : 5 LANGUE,
- choisir le langage souhaité en la cochant



 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?