Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est l'encombrement et le fonction de l'entretoise ZBZ007 ?

 
La référence ZBZ007 désigne l'entretoise permettant de relier mécaniquement les blocs contacts placés à droite et à gauche des embases ZB4BZ009 ou ZB5AZ009. 
 




 
Cette entretoise :
 
  • se positionne dans les puits d'accès aux vis étriers de raccordement,
  • permet de placer à la même hauteur les empilages de contacts placés à droite et à gauche sur l'embase,
  • rigidifie le positionnement des contacts et en limite l'arrachement en cas d'accrochage intempestif .

 

 


La référence ZBE000 désigne le boîtier vide de bloc contact et il n'est utilisé que pour égaliser les niveaux de contacts.
 
Précision : Le nombre maxi de contacts empilés est de 3 contacts simples ou 1 contact double + 1 contact simple.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?