Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser un module TesysU pour protéger des résistances?


Le démarreur-contrôleur TesysU est un départ moteur direct assurant les fonctions de protection et de commande des moteurs monophasés et triphasés.
 
Il est possible d'utiliser ces modules pour protéger des résistances mais il est nécessaire d'utiliser l'unité de contrôle multifonctioLUCM car elle permet de diminuer le seuil de protection magnétique à 3 Ir compatible avec ce type d'application.

Les autres modules : standard LUCA ou évolutifs LUCB, LUCC et LUCD disposent d'une protection magnétique trop élevée de 14,2 Ir incompatible avec la protection d'une résistance.  
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?