Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi le contacteur de référence LC1F800 est-il de plus faible encombrement que le contacteur de référence LC1F780?


Les dimensions du contacteur de référence LC1F800 sont plus réduites que celles du contacteur LC1F780 alors que le contacteur LC1F800 est conçu pour supporter 800A en AC3 et que le contacteur LC1F780 ne peut en supporter que 780A.

Le contacteur de référence LC1F780 est technologiquement construit avec des pôles puissance en parallèle alors que le contacteur LC1F800, de conception plus récente ne comporte que des pôles simples.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?