Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est l'apport du logiciel SISLABEL XBY2U?


Le logiciel SISLABEL XBY2U permet la création de texte, d'étiquette, ou de pictogramme.

Il est possible de :
  • personnaliser chaque étiquette,
  • modifier hauteur de caractères,
  • placer 2 lignes de texte ( ou + selon le format) sur une même étiquette,
  • d'importer dans SIS LABEL des pictogrames en fichier .bmp issu d'un autre logiciel (Autocad, paint, etc.).
Ce logiciel ne fonctionne plus que sur Windows XP et version antérieure.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?