Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel cordon utiliser pour le transfert d'une application entre un ancien terminal Magelis XBT et un PC équipé du logiciel XBTL1000 ?

Le cordon permettant le transfert d'une application XBTL1000 via le port série du PC vers un terminal Magelis XBT H/P/E/HM/PM/F est le cordon XBTZ915 (à associer à l'adaptateur XBTZ962 pour le terminal XBTF).
Pour un transfert via le port USB du PC ajouter au XBTZ915 le convertisseur USB/RS232 SR2CBL06.

Remarques :
  • Le logiciel  XBTL1000 utilise le driver Unitelway pour les transferts d'applications, il est donc nécessaire de sélectionner dans la configuration du driver Unitelway le port de COM (par exemple COM1) sur lequel est relié le XBTZ915 (ou le convertisseur USB).
  • L'utilisation du driver Unitelway pour le transfert est indépendant du protocole de dialogue configuré dans l'application XBTL1000 (Unitleway, Modbus, Fipio, etc...).
  • le logiciel XBTL1000 se décline en 2 versions; XBTL1003 pour la version complète, XBTL1001 pour la version light. 

     
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?