Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment procéder lorsqu'il n'est pas possible d'accéder à tous les sous menus ( 1.2, 1.3, etc.) du menu principal 1 de l'afficheur des variateurs ATV61 et ATV71


Il est possible que l'utilisateur ne puisse accéder aux sous-menus du menu principal 1 du variateur ATV61 ou ATV71
 

 

En ce cas, l'utilisation de ces sous menus n'a pas été autorisé, il est alors nécessaire de reconfigurer cette fonctionnalité :
  • Menu 2 Niveau d'accès ==> Avancé ou Expert,
  • Menu 7.3 Accès paramètres  ==> Visibilité ==>  Menus ==> tout cocher,
  • Remonter l'arborescence avec ESC, aller dans le menu 1 pour vérifier que tous les sous menus sont bien présents.





 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?