Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment éviter le retour en réglages usine d'un ATV32 connecté en CanOpen à un automate de type Premium ou M340 lorsque l'automate ou le variateur sont mis hors tension puis sous tension ?


Lorsque l'automate Premium ou M340 ou alors le variateur ATV32 sont accidentellement mis hors tension puis sous tension, il est possible que le variateur perde sa configuration pour revenir à sa configuration par défaut en réglages usine.

En CanOpen, les automates Premium ou M340 possèdent une réelle autonomie dans la mesure où il est possible de définir via l'atelier logiciel Unity le comportement qu'aura le variateur à sa reprise sous tension :
  • le variateur  réutilise sa configuration d'avant la mise hors puis sous tension ==> aucune restauration, 
  • le variateur est forçé en " retour réglages usine"  ==> restaurer les paramètres.
Si la remise sous tension du variateur ATV32 ou de l'automate ne doit pas s'accompagner d'un retour aux réglages usine du variateur, il sera alors nécessaire de procéder ainsi :
  • ouvrir Unity, se connecter à l'automate, cliquer sur le port CanOpen de l'automate, ici pour l'exemple le port intégré CanOpen d'un M340,
 



 
  • apparait alors l'architecture complète du bus CanOpen et dans celle-ci doit figurer le variateur ATV32, 
 

 
  • cliquer sur le noeud ici 0, puis cliquer sur l'onglet "Bootup",

     

 
 
  • Il ne restera alors plus qu'à cliquer sur "Aucune restauration".
 


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?