Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'upgrader un processeur M340 BMXP342030 vers une version BMXP3420302 ?

A l'aide de l'utilitaire Unity Loader,  il est possible d'upgrader le processeur BMXP342030 SV 1.0 vers un processeur BMXP3420302.

Dans un premier temps, le fichier intermédiaire BMX2030_to_20302_B.ldx doit être chargé dans le processeur BMXP342030.
Ensuite le fichier d'OS BXP3420302_V210.ldx doit être chargé dans le processeur BMXP342030 qui devient alors un BMXP3420302.

Remarques :

  • L'utilitaire Unity Loader est livré avec le logiciel Unity Pro (mais pas installé automatiquement).
    Il est également téléchargeable sur le site des services en ligne http://xsl.schneider-electric.com.
  • Le processeur BMXP342010 peut également évoluer vers un proceseur BMXP3420102. 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?