Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi les modifications de la date ou de l’heure d'un terminal XBTGT ne sont pas prises en compte ?

Lorsque l'on modifie la date ou l’heure d'un terminal XBTGT et que les modifications ne sont pas prises en compte, il est possible que la pile au lithium servant à la sauvegarde de l’horloge interne soit déchargée.
La démarche à suivre est alors la suivante:

  • allumer le terminal en continu pendant 24 heures, (le rechargement complet de la pile requiert 96 heures).
  • Réessayer de modifier la configuration de l’horloge.

Si le symptôme persiste, la pile est peut-être défectueuse.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?