Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Combien d'esclaves AS-i le module BMXEIA0100 gère-t-il au maximum ?

Avec le module AS-i BMXEIA0100, il est possible de gérer :

  • 62 esclaves à adressage étendu au maximum, sans esclave à adressage standard sur le bus,
  • 31 esclaves à adressage standard au maximum, sans esclave à adressage étendu sur le bus.

Remarque :
Sous Unity Pro dans la fenêtre de configuration du module BMXEIA0100, les règles de configuration des esclaves AS-i sont les suivantes :

  • La colonne Esclaves /B ne peut recevoir que des esclaves à adressage étendu, à condition que la cellule Esclaves std/A immédiatement à sa gauche ne soit pas occupée par un esclave à adressage standard.
  • La colonne Esclaves std /A peut recevoir des esclaves à adressage étendu.
    Cette colonne peut aussi recevoir des esclaves à adressage standard, à condition que la cellule Esclaves /B immédiatement à sa droite ne soit pas occupée par un esclave à adressage étendu.


 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?